Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Comment rendre accessible la case à cochée ' Inclure le projet éditeur ' (ou 'Télécharger le projet editeur') dans VijeoDesigner ?

Dans les propriétés de la cible à la rubrique ' Emplacement des données ', sélectionner ' Lecteur secondaire ' ou ' Lecteur optionnel ' pour la propriété  ' Fichiers de données/Formulaires '.
La propriété ' Inclure le projet éditeur ' peut être activée.

Remarque :
Avec un projet créé sous une version VijeoDesigner antérieure à V6.0 et converti avec Vijeo Designer V6.0 SP1 ou SP2, la propriété ' Inclure le projet éditeur ' est inaccessible et nécéssite donc cette manipulation.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?