Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Comment mettre en oeuvre une communication Modbus entre deux automates TSX Micro via la prise TER ?

L'automate TSX Micro permet de dialoguer en Modbus via sa voie 0 (c'est à dire la prise TER).
Pour cela la voie 0 doit être configurée en Modbus avec le logiciel PL7 Micro / Junior / Pro et un boîter TSXPACC01 doit être raccordé sur la prise TER.
L'exemple suivant décrit la mise en oeuvre d'une communication Modbus entre un TSX3722 configuré en maitre et un autre TSX3722 configuré en esclave.
Le maître envoi vers l'esclave d'adresse 6 une requête de lecture de 2 mots %MW.

Configuration matérielle :

  • Un boitier TSXPACC01 est raccordé sur la prise TER de chaque automate.
  • Le switch S1 de chaque boîter TSXPACC01 est positionné sur Slave (position repérée S ou ON) y compris dans le boîter raccordé au maitre.
  • Le switch de terminaison de ligne repéré S2 est positioné sur On si le boîter se trouve à l'extrémité du bus RS485.
  • Les boîters TSXPACC01 sont reliés entre eux par un câble Modbus (TSXCSA100, TSXCSA200 ou TSXCSA500).



Configuration logicielle :
  • Configuration de la voie 0 de l'automate maître :



     
  • Configuration de la voie 0 de l'automate esclave :


     
Programmation :
Le programme dans l'automate maître émet, toutes les secondes, une requête de lecture de 2 mots (à partir du mot %MW19) vers l'esclave d'adresse 6.


L'automate esclave ne nécessite pas de programmation.

Remarques :
  • les TSX3705 et TSX3708 ne sont pas configurables en maitre Modbus.
  • Une console de programmation ne pourra pas être connectée simultanément.
  • Couper l'alimentation des deux automates puis la remettre, la connexion s'etablie entre les deux automates.
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?