Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quelle est la capacité de raccordement d'une borne des borniers BMXFTB2000, BMXFTB2010 et BMXFTB2020 pour automate M340 ?

Les différentes capacités de raccordement figurent dans le tableau suivant :

Référence Type du bornier Nb fils Calibre mini Calibre maxi
BMXFTB2000 à cages 1
AWG 22
(0,34 mm²)
AWG 18
 (1 mm²)
BMXFTB2010 à vis étriers 1 ou 2
AWG 22
(0,34 mm²)
AWG 15
 (1,5 mm²)
BMXFTB2020 à ressorts 1
AWG 22
(0,34 mm²)
AWG 18
(1 mm²)



 

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?