Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Comment supprimer le message '< Avertissement éxécution> : Aucun démarrage en Run n'a été sélectionné. ' dans le logiciel TwidoSuite ?

La sélection de la fonction de Démarrage automatique en Run place l'automate en mode d'exécution automatique lors d'un démarrage à froid.
Le message '< Avertissement éxécution> : Aucun démarrage en Run n'a été sélectionné.' avertit le programmeur que le Twido n'est pas configuré pour ce fonctionnement.

La sélection de la fonction de Démarrage automatique en Run est réalisée à partir de l'onglet Programmer > Configurer > Configurer le comportement comme illustré ci-dessous.
Deux choix sont possibles :

  • soit en cochant la case Démarrage automatique en Run,
  • soit en sélectionnant une entrée Run/Stop.
Ces deux comportements peuvent être sélectionnés simultanément.

Illustration :

 
 

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?