Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quel cordon utiliser pour relier un variateur ATV à un contrôleur M238 en Modbus RS485 ?

Les cordons permettant de raccorder un ATV au contrôleur M238 en Modbus sont : 
  • VW3A8306R03 (l=0.3m)
  • VW3A8306R10 (l=1m)
  • VW3A8306R30 (l=3m)
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?