Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Est-il possible de mettre les raccordements des modules Telefast (ABE7) vers le haut ?


Toutes les interfaces de raccordement Telefast référence ABE7 sont installées horizontalement sur un rail DIN parce que cette position est prévue pour assurer la dissipation thermique la plus efficace.

Il est néanmoins possible de câbler les modules Telefast en position verticale mais il est nécessaire de prendre en compte les points suivants :
 

  • la mauvaise visibilité des informations en face avant,
  • les produits ne doivent pas être soumis aux vibrations (risque de glissement),
  • aucun effort ne doit être appliqué en position verticale (risque de glissement),
  • cette position n'est pas la meilleure pour la dissipation thermique.
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?