Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Est-il possible de déclencher un interrupteur sectionneur de type GS1 ou GS2 via un bobine à manque ou émission de tension ?


Non, il n'est pas possible de déclencher un interrupteur sectionneur de type GS1 ou GS2 à distance via une bobine à manque ou à émission ou tout autre auxiliaire.

Ils ne peuvent être déclenchés que par leurs poignées.

Néanmoins, ils comportent  des auxiliaires mais à la seule fin de récupérer des informations.

Pour agir à distance afin d'assurer un arrêt à l'aide d'un auxiliaire, les disjoncteurs de type NSX (NA) qui proposent des bobines à manque ou à émission de tension permettent cette fonctionnalité.

 
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?