Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Comment paramétrer un codeur de référence XCC1514TSM50Y ou plus généralement de référence XCC1xxxP et XXC1xxxT ?


Le paramétrage d'un codeur de référence XCC1514TSM50Y ou plus généralement de référence XCC1xxxP et XXC1xxxT s'effectue via les switches qui sont dans le codeur.

Neuf configurations différentes sont accessibles à l'aide de ces switches et elles permettent de couvrir l'importante résolution du codeur comprise entre 5 000 et 80 000 points.

En réglage usine, le codeur est configuré à 5000 points.

Le tableau ci-après détaille ces différentes configuration :

Exemples d'utilisation

  • Une résolution de 5000 points correspond à la première configuration des switches du tableau ci obtenue en positionnant les switches 1 et 3 en bas et les Switchs 2 et 4 en haut.
  • Pour avoir une résolution de 40000, il est nécessaire de positionner les switches 1, 3 et 4 en haut et le switch 2 en bas.
 

(1) Facteur d'interpolation
(2) Vitesse
(3) Comptage
(4) Résolution de base
(5) Micro-interrupteurs
(6) Réglage usine
(7) Tournevis en plastique recommandé


Pour plus de renseignements sur ces codeurs, consulter l'instruction de service du produit ci-jointe.
 

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?