Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Par quelle solution est-il possible remplacer l'offre promotionnelle VJDSTKXBTGT13 ?

L'offre promotionelle VJDSTKXBTGT13 comprenait :
  • un terminal Magelis XBTGT1335
  • un cordon de transfert XBTZG935
  • le logiciel Vijeo Designer 1 poste
Pour obtenir le même matériel, nous proposons les 2 références suivantes :
  • XBTGT1335 : terminal Magelis 3"8 pouce couleur
  • FSACSACDVJD : logiciel Vijeo Designer 1 poste avec 1 an d'abonnement et avec le cordon de transfert XBT935.
Illustration : VJDSTKXBTGT13

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?