Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Est-il possible d'associer un ATV71 avec un moteur double enroulements Dalhander ?


Oui, il est possible d'associer un ATV71 avec un moteur à double enroulements Dalhander à condition de n'utiliser qu'un seul des enroulements (généralement l'enroulement grande vitesse).

Les précautions dont il est nécessaire de tenir compte sont les suivantes :

  • les moteurs DAHLANDER étant des moteurs à double vitesses, il faut choisir une vitesse et paramétrer le variateur avec les caractéristiques correspondant aux enroulements de cette même vitesse,
  • il est conseillé d'utiliser une inductance moteur si la classe d'isolement du moteur n'est pas prévue pour un fonctionnement avec variateur.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?