Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quel est le courant d'appel pour les transformateurs de référence ABL6TSxxx ?


Le courant ou intensité d'appel des transformateurs de sécurité et de séparation des circuits de 25VA à 2500VA est compris entre 10 à 14 In.

 
 
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?