Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Comment identifier un coupleur de communication sur un automate SMC25 ou SMC35 ?

Il est possible d'identifier le type de protocole et de jonction disponible sur les modules de communication des automates SMC25/35 en interprétant leur référence commerciale.

Les 2 références de module de communication sont 1CLI1BJ3 et 1CLI2VJ3 avec :
  • CLI = coupleur de communication
  • B = Boucle de courant
  • V = RS232
  • J3 = JBUS Maitre + JBUS Esclave + Transparent
  • J2 = JBUS Esclave + Transparent
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?