Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Pourquoi le test du front montant d'un bit écrit dans un automate par la communication, génére un front montant permanent ?

Un front sur bit interne est détecté lorsque son état a changé entre deux lectures de la mémoire image.
L'état courant du bit (accessible uniquement par programme) est comparé à son état antérieur.
Le front est détecté lorsque que l'état courant est différent de l'état antérieur.

Sur écriture par communication (Supervision, IHM ou autre) l'automate ne connait pas l'état antérieur du bit et génére donc un front montant permanent.
Pour éviter de générer ce front montant permanent, recopier le bit écrit par la communication dans un bit interne de l'automate et tester le front montant de ce dernier.
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?