Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Est ce que le circuit de commande du coffret LG1K065Q7xx peut être en 400VAC et celui du LG1K065M7xx en 230VAC ?


Q7 signifie alimentation de la bobine du contacteur en 400VAC. Le circuit de commande du coffret Q7 (LG1K065Q7xx) est alimentée entre les bornes puissance 1 et 5 du contacteur KM1, donc en 400VAC.

M7 signifie aliemntation de la bobine du contacteur en 230VAC. Le circuit de commande du cofffet M7 ( LG1K065M7xx) est alimenté entre phase et neutre donc en 230VAC.


Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?