Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Est il possible d'installer un dispositif à accrochage sur la pédale XPEM110 ?


Non, il n'est pas possible d'installer un dispositif à accrochage de référence XPEZ904 sur un interrupteur à pédales qui n'en est pas équipé en sortie usine comme c'est le cas pour la pédale de référence XPEM110.

Le dispositif à accrochage XPEZ904 ne peut être utilisé que comme pièce de rechange pour les pédales du type XPEM410 ou XPER410 qui en sont déjà équipées.

Remarque

Qu'est ce qu'un dispositif à accrochage ?

L'appui sur la pédale déclanche l'ordre de marche, la pédale s'accroche mécaniquement en position enfoncée.
L'enlèvement du pied n'arrête pas le cycle "machine" (mode continu), la pédale reste enfoncée.
Pour déclencher l'ordre d'arrêt simple de la machine, engager à nouveau le pied, et pousser la palette: la pédale revient au repos.


 
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?