Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quelle est la référence équivalente à la référence XS2M08MA230 d'un détecteur en arrêt de commercialisation ?


Les détecteurs XS2M08MA230 ont été commercialisés dans les années 1995.
Leurs caractéristiques étaient les suivantes :

  • portée 2,5 mm,
  • cylindrique,
  • non noyables dans le métal,
  • technologie 2 fils,
  • alimentés en courant continu ou alternatif (24V à 240V).
Le produit actuel équivalent est de référence XS4P08MA230.
Ses caractéristiques sont les suivantes :
  • produit plastique,
  • cylindrique,
  • non noyable,
  • technologie deux fils,
  • alimentés en courant alternatif ou continu (24V à 240V),
  • porté de 2.5 mm,
  • fonction NO,
  • sortie par câble de 2m.
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?