Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Est-il possible d'utiliser le convertisseur TSXCUSB485 et le cordon XBTZ925 pour le transfert d'application dans les terminaux Magelis XBTH/P/E ?

Le TSXCUSB485 + XBTZ925 n'est pas préconisé pour les afficheurs d'ancienne gamme XBTH/P/E car trop rapide.
La solution pour le transfert via USB sur ce type de terminaux est d'utiliser le convertisseur USB/RS232 référence SR2CBL06 et le cordon XBTZ915.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?