Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Comment déclarer la NIM Advantys STBNFP2212 sur un bus FIPIO dont le gestionnaire est un automate de la Série 7 ?

Sur Fipio Série 7, il faut déclarer les îlots Advantys en profil STD_P base FEDC32 ou FSDC8.

Attention :
Seuls les profils 8 Entrées / 8 Sorties et 32 Entrées / 32 Sorties sont autorisés sur automate Série 7.
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?