Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quelle est la version minimum de SoMachine nécessaire à la programmation des différents contrôleurs SoMachine ?

Le tableau suivant donne la version minimum de SoMachine nécessaire à la programmation des différents contrôleurs.

 Type de produit  Version mini
de SoMachine
 Contrôleur IHM XBT GC  V1.0
 Contrôleur logique Modicon M238  V1.0
 Contrôleur logique Modicon M238S  V2.0
 Contrôleur logique Modicon M258  V2.0
 Contrôleur logique Modicon M258S  V2.0
 Contrôleur de mouvement Modicon LMC058  V2.0
 Contrôleur de mouvement Modicon LMC058S  V2.0
 Carte contrôleur intégrée Altivar ATV IMC  V2.0
 Contrôleurs IHM XBT GT/GK avec fonction contrôle type S  V2.0
 XBT GC avec module CANopen type  V2.0
 Interface CANopen TM5  V3.0
 SBloc interface CANopen TM7  V3.0
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?