Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Que désigne le terme " cascadable" dans le cas d'utilistaion de barrières immatérielles ?


Les barrières immatérielles de sécurité ( BIMS) de référence :

  • XUSLDMQ6A utilisées pour la protection doigts de caractéristiques : 14mm, distance de détection comprise entre 0,3 et 7m, hauteurs protégées avec segment 280 à 2560 mm,

 

  • XUSLDMY5A utilisées pour la protection mains : 30 mm, distance de détection comprise entre 0,3 et 20m, hauteurs protégées avec segment 280 à 5120 mm,

 

peuvent respectivement être cascadées avec les modules additionnels suivants :
  • XUSLDSQ6A pour la protection doigts,

 

  • XUSLDSY5A  pour la protection mains. 
     

 

 

Fonction cascade des barrières immatérielles XUSLDMxx
 

La barrière immatérielle de sécurité XUSLDM peut devenir le maître d’unsystème « en cascade ». Le système XUSLDM en cascade avec la barrièreimmatérielle XUSLDS permet de connecter en cascade de nombreuxémetteurs/récepteurs, ce qui lui offre la possibilité de protéger plusieurszones d’une machine.


Caractéristiques et exigences

  • Offerte en hauteurs de protection de 280 mm à 1 360 mm pour unerésolution de 14 mm et de 360 mm à 2 120 mm pour une résolution de30 mm. 

 

  • La taille maximale du système est fonction du nombre de faisceaux. Unsimple segment maître ne peut pas dépasser 180 faisceaux et le totaldes segments combinés ne peut pas dépasser 256 faisceaux. 

 

  • Une barrière immatérielle XUSLDM peut être converti en un système maître « en cascade ». 

 

  • Des segments XUSLDS possédant des résolutions différentes peuventêtre mélangés dans un système XUSLDM.

 

  • Un simple segment esclave ne peut pas dépasser 128 faisceaux. 

 

  • Jusqu’à quatre segments peuvent être mis en cascade tant que lenombre total de faisceaux ne dépasse pas 256. 

 

  • La longueur maximale de câble entre deux segments est de 10 mètres. 
     

 


 

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?