Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quelle est la référence du câble de fibre optique monomode utilisé pour interconnecter le port Ethernet des processeurs Quantum Hot Standby 140CPU67261 ?

La référence du câble fibre optique monomode est VDIF0646463505.
C'est un câble fibre optique de type  9 / 125 µm en monomode équipé de connecteurs type LC et de longueur 5 mètres.
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?