Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quelle est la différence entre les batteries de références 990XCP98000 et 110XCP98000 ?

Ces deux références correspondent à une batterie modèle 3.6V Lithium Duracell DL2/3A mais avec différents connecteurs soudés.

Remarques :
  • La référence 990XCP98000 correspond à la batterie de sauvegarde pour les processeurs Modicon Quantum.
  • La référence 110XCP98000 correspond à la batterie de sauvegarde pour les processeurs Modicon Micro 110CPU311 / 411 / 512 / 612 (ne pas confondre avec l'automate TSX Micro références TSX3705, TSX3708, TSX3710, TSX3721, TSX3722).
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?