Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Est-il possible d'utiliser un seul commun pour plusieurs sorties sur le module Advantys STBDDO3705 ?

Oui, il est possible d'utiliser un seul commun ( le 0V ) pour plusieurs sorties.

Rappel des caractéristiques du module :
le module STBDDO3705 comporte 2 groupes de 8 voies.
Le courant de charge maximum est de 4 A par module avec 2 A par groupe et 0,5 A par voie.
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?