Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quelles sont les controleurs logique M238 pouvant être mis à jour via la liaison USB ?

La mise à jour du micrologiciel par liaison USB n'est pas possible pour toutes les versions du M238.
Les versions pour lesquelles la mise à jour est possible sont les suivantes :

 Référence de l'automate  Disponibilité de la mise à jour par liaison USB
 TM238LDD24DT  Version de produit (PV) >= 08
 TM238LFDC24DT  Version de produit (PV) >= 08
 TM238LFDC24DTSO  Version de produit (PV) >= 02
 TM238LDA24DR  Toutes les versions
 TM238LFAC24DRxx  Toutes les versions

Remarques :
En cas de coupure de courant ou d'interruption de communication pendant le transfert du programme d'application ou la mise à jour du micrologiciel, le dispositif risque de cesser de fonctionner.
En cas d'interruption de la communication ou de panne de courant, il faut relancer le transfert.
La mise à jour du micrologiciel entraînera la suppression du programme d'application en cours sur l'équipement, y compris celle de l'application de démarrage dans la mémoire Flash.

Attention ! PERTE DE DONNEES D'APPLICATION
Réaliser une sauvegarde du programme d'application sur le disque dur de l'ordinateur avant de tenter une mise à jour du micrologiciel.
Restaurer le programme d'application sur le dispositif une fois la mise à jour du micrologiciel effectuée.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?