Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Est-il possible d'utiliser un seul commun d'alimentation par groupe de voies sur le module Advantys STBDDI3725 ?

Oui, il est possible d'utiliser un seul commun pour 1 ou 2 groupes de 4 voies tant que l'on ne dépasse pas 50 mA sur ce commun.

Remarque :
Une entrée à l'état 1 consomme environ 4,5 mA ( données catalogue = 2mA à 11 V et 5.3 Kohms sous 30 V).
Par conséquent un commun d'alimentation peut alimenter jusqu'à 11 voies à l'état 1 simultanément.
En se limitant à 2 groupes de 4 voies, le courant ne dépassera pas 50 mA indépendamment du nombre de voie à l'état 1 (36 mA pour 8 voie à l'état 1).
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?