Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quelles sont les pertes dues à la charge Pk, à vide Po et niveau de puissance acoustique de nos transformateurs Minéra suivant la nouvelle norme NF-EN-50464-1 ?

Vous trouverez dans le document ci-joint, pour nos transformateurs Minéra de 50 à 2500 KVA suivant la nouvelle norme NF-EN-50464-1, les valeurs suivantes :
- Pertes dues à la charge Pk (W) à 75° pour Un  à 24 KV
- Pertes à vide Po (W) et puissance acoustique (Lwa) pour Un  à 24 KV

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?