Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Pour quelle raison existe t'il deux repérages sur la molette de réglage de l'intensité du disjoncteur GV3P ?

  • un des repères (repère blanc sur le schéma) est utilisé pour régler l'intensité lorsque le disjoncteur GV3P est couplé directement à un contacteur de puissance de type LC1D,
  • le deuxième repère ( repère noir) est utilisé lorsque le disjoncteur est utilisé seul.
En effet, le disjoncteur s'échauffera plus rapidement lorsqu'il sera couplé au contacteur : 
  • puisque sa surface de dissipation thermique sera moindre,
  • le contacteur va lui-même chauffer et communiquer une partie de cette énergie au disjoncteur

 

 
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?