Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quel est le brochage du port imprimante des terminaux XBTN401, XBTR411 et XBTR511

Le port imprimante des terminaux XBTN401, XBTR411 et XBTR511 est un port RS232 C.
Les signaux RXD, TXD, DTR, DSR et CTS de la liaison RS232 sont disponibles sur le connecteur Mini Din situé au dos du terminal.

Le brochage du connecteur est le suivant :


Remarque :
le cordon pour imprimante série est le XBTZ926 ( MiniDin coté XBTN401 / XBTR411 / XBTR511; SUB-D25 coté imprimante).
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?