Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Comment augmenter la longueur du bus AS-Interface ?

La longueur maximale d'un segment  de bus AS-i est de 100 m.
Cependant la longueur peut être portée à 200 m avec l'extension de ligne TCSARR011M.
Il est également possible d'aller jusqu'à 500 m en plaçant un ou plusieurs répéteurs ASIRPT01 sur le bus.

Exemples :

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?