Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Comment configurer une marche arrière ou une marche avant sur ATV212 ?


Précision importante


Schneider livre les variateurs neufs pré-paramétrés de façon identique.
Ce jeu de paramètre est appelé '' Réglage usine ''
Il est possible de retourner au réglage usine à tout moment  ==>  TYP = 3

Cette fiche considère que :

  • les paramètres sont en réglage usine (cas d'un produit neuf sortie carton),
  • le moteur à entrainer est un moteur à cage d'écureuil classique 50 Hz et non un moteur synchrone ou à bagues,
  • le moteur à entraîner est du même calibre que le moteur ,
  • le metteur en service sait utiliser le terminal graphique ou de l'afficheur (validation, arborescence).
Il est à noter que la configuration de la marche arrière d'un ATV212 est strictement identique à celle du variateur ATV21.

Pour la marche avant

  • positionner l'interrupteur SW4 sur la position Source,
  • paramétrer LL à la vitesse de consigne souhaitée (pour l'exemple 40 Hz) : AUF => LL = 40,
  • ponter la borne F (Marche avant)à la borne P24,
    dès que F est à la polarité, le variateur démarre immédiatement et atteint la consigne vitesse de 40 Hz le plus vite possible. 

Pour la marche arrière

  • paramétrer F112 à 3 : F…. => F112 = 3 (Affecte R à la marche arrière),
  • paramétrer F311 à 0 : F….  => F311 = 0 (permet la marche avant et marche arrière),
  • ponter la borne R à la borne P24,
    dès que R est à la polarité, le variateur démarre immédiatement en marche arrière et atteint la consigne vitesse de 40 Hz le plus vite possible.

Protéger le thermique moteur


Régler la protection thermique du variateur pour protéger le moteur. Sur la plaque signalétique moteur, mémoriser l'intensité nominale et la reporter sur le paramètre Ith du variateur :
 
                            Menu AUF => tHR = I nom moteur

Optimisation ou autoréglage ou Tun de l'ensemble variateur / moteur    

     
A la différence des ATV12-ATV312-ATV61-ATV71, l'autoréglage est configuré par F400, mais n'est réalisé effectivement qu'à la première commande de démarrage (F ponté).
 
Menu AUF => uL = Fréquence nominale plaquée moteur,
                                 uLu = Tension nominale plaquée moteur, 
Menu F …  => F415 = Intensité nominale plaquée moteur, 
                             =>F417 = Vitesse nominale plaquée moteur, 
                             => F400= 2.

L'autoréglage est réalisé à la première commande de démarrage (F ponté), il dure 3 sec. Pendant le processus d'autoréglage le variateur affiche Atn1, s'il réussit : 0, s'il échoue : Etn1 . S'il échoue, régler manuellement F401, F402, F418, F419
 
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?