Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Est-il possible de lire l'application d'un TSX17-20 si elle a été transférée avec protection dans la cartouche EEPROM ?

Une application PL7-2 transférée dans un TSX17 peut être protégée en lecture/écriture si l'automate est équipé d'une cartouche EEPROM.
La fonction transfert ' Ecriture avec protection TSX---->BACKUP' offre la possibilté de protéger définitivement l'application.
Dans ce cas il ne sera plus possible d'accéder au programme.

Remarque :
Sous PL7-2, une tentavive d'accès au programme retournera l'erreur 4035 MEMOIRE PROTEGEE.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?