Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Pourquoi la fonction 'Allumage des DEL de touches de fonction statiques' n'est pas systématiquement disponible dans la table de dialogue sous Vijeo Designer Lite ou XBTL1000 ?

Le terminal XBTN401 fonctionne soit en mode Contrôle (appelé aussi mode commande) , soit en mode Entrée (appelé aussi mode saisie).
Le mode de fonctionnement est fixé lors de la programmation du terminal.

La fonction 'Allumage des DEL de touches de fonction statiques' de la table de dialogue est disponible uniquement lorsque le terminal est configuré en mode 'Contrôle'.

Par conséquent lorsque le terminal est configuré en mode Entrée, cette fonction n'apparait pas dans la liste des fonctions de la table de dialogue.

Remarques :
  • Sous XBTL1000 le mode Contrôle est sélectionné en choississant XBTN401(1) comme type de terminal.
  • Les terminaux XBTN200, XBTN400, XBTN410 et XBTNU400 fonctionnent de la même manière. 
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?