Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Comment ouvrir simultanément plus de 6 éditeurs dans une instance Unity Pro V5.0 ou V6.0 ?

L'utilisation de plusieurs instances d'Unity Pro limite le nombre d'éditeurs ouvert simultanément à 15 pour la première session et à 6 éditeurs pour les suivantes.
Cette limitation due à un paramètre de réglage Windows peut être supprimée en modifiant la base de registre comme indiqué ci-dessous :
  • Lancer l'éditeur de registre (Regedit).
  • Dans l'Editeur du Registre, rechercher la clé de registre suivante : HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\SubSystems
  • Dans le volet droit de l'Editeur du Registre, double cliquer sur le nom Windows pour ouvrir la fenêtre de modification de la chaine.
  • Rechercher le paramètre SharedSection dans la zone données de la valeur. 
    Le paramètre SharedSection définit le système et le bureau en utilisant le format suivant : SharedSection=xxxx,yyyy,zzzz (Les valeurs sont définies en kilobytes). 
    La seconde valeur SharedSection (yyyy) contrôle la taille de la zone mémoire (segment du bureau). Si la valeur de votre machine est yyyy < 8192 alors mettre yyyy à 8192.
    Sous Windows XP et quelques machines Windows Vista la valeur est 3072 par défaut.  
Le système doit être redémarré avant que les changements soient effectifs.
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?