Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Comment sauvegarder les mots %MW d'un automate Twido sur un PC équipé de TwidoSuite ?

Il est possible de sauvegarder une plage de mots %MW dans un fichier ou de restaurer une plage de mots %MW à partir d'un fichier.

Pour créer un fichier de sauvegarde, se mettre en mode local puis suivre la démarche suivante :
  • Choisir ' Gestion Mémoire ' dans la barre des tâches.
  • Sélectionner une connexion.  
  • Renseigner la plage de mots %MW à sauvegarder.
  • Cliquer sur Sauvegarde et donner un nom de fichier à la sauvegarde.
Illustration :


Remarque :
Le fichier de sauvegarde porte l'extension .sdw.
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?