Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Comment régler les paramètres de communication du bus Profibus-DP sur les Entrainements integrés Lexium ILA, ILE ILS ?

L'adresse de l'équipement Profibus-DP et l'activation de la résistance de terminaison sont fixées à l'aide de 2 groupes de switchs répérés S1 et S2.
Ils sont situés à l'intérieur de l'Entrainement intégré Lexium.

La fonction de ces groupes de switchs est la suivante :

  • S1 : réglage de l'adresse de l'équipement sur le bus Profibus-DP.
  • S2 : activation de la résistance de terminaison.


Remarque :
la vitesse de communication dépend de la longueur de câble et est detectée automatiquement. 

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?