Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Comment raccorder le câble Profibus sur les Entrainements intégrés Lexium ILA, ILE et ILS ?

Le câblage du bus de terrain Profibus-DP sur les Entraînements intégrés Lexium ILA, ILE et ILS nécessite 1 ou 2 connecteurs M12 référence VW3L5B000.
Le raccordement des signaux sur le connecteur M12 est le suivant :

  • Broche 1 : nc.
  • Broche 2 : RxD/TxD N, fil vert.
  • Broche 3 : nc.
  • Broche 4 : RxD/TxD P, fil rouge.
  • Broche 5 : masse.



Remarque :
La référence VW3L5B000 comprend :

  • 1 connecteur rond mâle M12 (codé B)
  • 1 connecteur rond femelle M12 (codé B)
  • 1 cache M12


 

 

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?