Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Comment raccorder le câble CANopen sur les Entraînements intégrés Lexium ILA, ILE et ILS ?

Le câblage du bus CANopen sur les Entraînements intégrés Lexium ILA, ILE et ILS nécessite 1 ou 2 connecteurs M12 référence VW3L5F000.
Le raccordement des signaux sur le connecteur M12 doit être le suivant :

  • Broche 1 : CAN_Shield, blindage. 
  • Broche 2 : pont interne, ne rien connecter.
  • Broche 3 : CAN_0V, fil noir.
  • Broche 4 : CAN_H, fil blanc.
  • Broche 5 : CAN_L fil bleu.



Remarque : la référence VW3L5F000 comprend :
  • 1 connecteur rond mâle M12 (codé A)
  • 1 connecteur rond femelle M12 (codé A)
  • 1 cache M12

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?