Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quel est le comportement sur défaut des cartes analogiques IXA0400 et IXA1600 configurées en voie courant ?

Seul le passage en dessous de la valeur de seuil est détecté.

Comportement lorsque le signal d'entrée est en dessous du seuil de 4 mA : 
  • la led RUN est éteinte,
  • les 8 voies sont toujours tabulées,
  • le %TD defaut externe et le %TD NO RUN sont exécutés tant que le défaut est présent,
  • le %TD RUN est exécuté à la disparition du défaut.
Comportement en cas de dépassement de gamme : le module ne réagit pas.

Remarque :
La surveillance bornier débranché et le test alimentation bornier sont sans objet.



Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?