Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Comment identifier les cartouches logiciels pour carte 5CLI2 ?

La carte 5CLI2 pour automate April SMC peut être équipée de différentes cartouches filles en fonction du type de logiciel souhaité.

L'interprétation de la référence commerciale des cartouches 2Sxxx ou 4Sxxx permet de définir le type de logiciel qu'elles supportent.
Avec xxx :

xxx Signification
V2  TTY +  Inter-automate (Maître/Esclave)
TJ3  Transparent + JBUS Maître + JBUS Esclave
EJE  Editeur + JBUS Esclave
EJM  Editeur + JBUS Maître
ET  Editeur + Transparent
Z2  Control Bayley

 

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?