Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quelles contraintes impose l'implantation du coupleur Ethernet ETH0301 dans une configuration April 5000 ?

L'implantation d'un coupleur Ethernet ETH0301 dans une configuration April 5000  impose certaines contraintes :
  • Les références de CPU doivent être CPU5100 ( V3.1 mini) ou CPU5130 (V0 mini).
  • La présence du coupleur ETH0301 nécessite un rack principal référence RAK51000.
  • Le coupleur doit être implanté obligatoirement à l'emplacement 1 de ce rack.
  • L'utilisation du logiciel ORPHEE version 7.0 minimum.
  • Vérifier que les cartes de la configuration soient à une version supérieure à la version minimum requise (en particulier dans le cas de carte CTL0040 ou CTL0140).
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?