Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quelle version de PL7 Junior ou Pro permet de déclarer le processeur simple format TSXP57353LAM ?

La déclaration du processeur simple format TSXP57353LAM est possible à partir de PL7 Junior ou Pro V4.5 SP4.





Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?