Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Que faut-il prévoir pour assurer une continuité de fonctionnement sur liaison inter-rack en fibre optique sur April 5000 / 7000 ?

Sur une configuration d'automates April 5000 / 7000, il est possible d'assurer la continuité de service d'une liaison inter-rack en fibre optique même si l'un des racks déportés est hors tension.
Pour cela il faut prévoir une alimentation auxiliaire (5V) au niveau des modules ADT. Il convient donc de raccorder une alimentation 5V sur les modules ADT0X30 au niveau du bornier à vis prévu à cet effet.

Ce fonctionnement est dû à la structure en anneau de la liaison inter-rack fibre optique, qui nécessite un rebouclage actif par le fond de panier via un ET logique entre le signal optique transformé en signal électrique et un signal émis par le fond de panier.

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?