Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Sur l'automate PB15, comment éviter le collage des sorties sur des charges de faibles puissances ?

Dans certains cas de pilotage de relais ou d'électrovanne de faible puissance, le courant de fuite maximum ( 1,1mA / 110V ou 2,2mA / 220V ) peut suffir pour les maintenir collés.

Dans ce cas, il est nécessaire de monter une résistance de charge en parallèle à l'actionneur (R<= 100 Kohms; P >= 1 watt).
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?