Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Comment paramétrer Windows 7 lorsque le simulateur de Unity Pro V5 ou V6.0 ne fonctionne pas ?

Sur certains ordinateurs dont le système d'exploitation est Windows 7, le simulateur de Unity Pro V5 ou V6.0 ne fonctionne pas lorsque le thème d'apparence couleurs "Windows Aero" est sélectionné.

Il suffit de remplacer le thème "Windows Aero" par un thème de base tel que

  • Windows Standard ou Windows Classic avec Windows 7 32bits,
  • uniquement Classic avec Windows 7 64bits
pour rendre opérationnel le simulateur.


Pour cela :

  • Cliquer droit sur le bureau, puis cliquer sur "Personnaliser" (ou à partir du menu "Démarrer", sélectionner "Control Panel" et cliquer sur "Apparence et personnalisation").
  • Si "Windows Aero" est déjà sélectionné, cliquer sur "Ouvrir les propriétés d'apparence classique pour des options de couleurs supplémentaires", puis dans le schéma de couleur sélectionner un thème de base  "Windows Basic", "Standard" ou "Classic". 
  • Rebooter le PC.

Remarque :

Lorsque le simulateur ne fonctionne pas, celui-ci est alors en rouge avec un point d'exclamation (dans la barre de taches de Windows).
Une tentative de connexion au simulateur retourne le message d'erreur suivant : Adresse d'automate non valide ou media occupé ou media eteint.
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?