Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Comment sont scrutés les équipements sur un bus AS-i avec un automate Premium ?

Sur le coupleur Premium TSXSAY1000, les esclaves du bus AS-i sont répartis en deux banques de 31 adresses chacunes :

  • Banque A : accepte les esclaves à adressage standard et étendu.
  • Banque B : accepte uniquement des esclaves à adressage étendu.




L'ordre de scrutation des esclaves est le suivant :

  • scrutation des esclaves à adressage standard et étendu de la banque A puis
  • scrutation des esclaves à adressage standard de la banque A et des esclaves adressage étendu de la banque B.

Exemple : Un bus AS-i est composé de :

  • 5 esclaves à adressage étendu aux adresses 1A à 5A
  • 5 esclaves à adressage étendu aux adresses 1B à 5B
  • 3 esclaves à adressage standard aux adresses 6, 7 et 8 

Le cycle de srcutation sera le suivant : 



 

Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?