Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Comment accéder à la fenêtre de mise en Run de TwidoSuite lorsque celle-ci n'apparait pas à la connexion de l'automate Twido ?

Pour rendre accessible la fenêtre de mise en Run de TwidoSuite appelé ' Tableau de bord ', suivre la démarche décrite ici :
Comment mettre l'automate Twido en RUN ou en STOP à partir du logiciel TwidoSuite ?

Si le tableau de bord n'apparait toujours pas, alors :
  • Ouvrir la fenêtre des propriétés de la barre des taches Windows par un clic droit sur celle-ci,
  • Déverouiller la barre si nécessaire,
  • Cliquer sur ' Masquer automatiquement '.
Le tableau de bord est de nouveau accessible.
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?