Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quelle est la diffrence entre les interrupteurs de position standard et ceux à d'armement ?


Fonctionnement des interrupteurs de position à réarmement 

Lorsque le contact de l'interrupteur de position a été actionné par l'arrivée de la pièce, il va être nécessaire de réarmer l'interrupteur manuellement pour la détection de la pièce suivante.
Ce réarmement est réalisé via une languette située au niveau de la tête de l'interrupteur et qui doit être tirée pour que les contacts reviennent au repos.
Le fait de retirer la pièce n'agit pas sur les contacts.
 
Fonctionnement des interrupteurs de position standard

Les contacts de l'interrupteur ne sont actionnés que par la pièce à détecter aussi bien à l'arrivée de la pièce qu'à son départ.
 
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?