Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quel est le nombre d'équipements externes supporté sur la liaison d'extension CANopen d'un ilôt STB Advantys ?

Le module d’extension CANopen STBXBE2100 autorise le raccordement, en fin de segment, d’équipements externes CANopen.

Le nombre d’équipements externes CANopen dépend du module d’interface réseau standard de l’îlot :

  • CANopen, DeviceNet : 7 équipements externes au maximum,
  • Ethernet TCP/IP Modbus, Modbus Plus, InterBus, Profibus DP, Fipio : 12 équipements externes au maximum.

Remarque :
l'utilisation du module d’extension STBXBE2100 est indépendant du réseau ou bus de la NIM.
(cependant la NIM doit être standard)
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?