Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quelles sont les longueurs maximales sur le Bus de communication CANopen ?

Le manuel de configuration du matériel CANopen, disponible en pièce jointe, fournit des informations élémentaires sur les réseaux CANopen tels qu'ils sont utilisés par Schneider Electric.
Le tableau suivant, extrait de ce manuel, donne les longueurs maximales du câble en fonction de la vitesse du bus CANopen.

Vitesse en bits/s   Longueur maximale du câble
1 Mbits/s      20 m (65 ft)
800 Kbits/s      40 m (131 ft)
500 Kbits/s      100 m (328 ft)
250 Kbits/s      250 m (820 ft)
125 Kbits/s      500 m (1 640 ft)
50 Kbits/s      1 000 m (3 280 ft)
20 Kbits/s      2 500 m (8 202 ft)
10 Kbits/s      5 000 m (16 404 ft)

Remarques :

  • Conformément à la stratégie réseau Schneider Electric, les vitesses 1 Mbits/s, 800 Kbits/s, 500 Kbits/s, 250 Kbits/s et 125 Kbits/s sont recommandées pour les solutions d'automatisation au niveau machine et installation.
  • Consulter le manuel de configuration du matériel CANopen, disponible en pièce jointe, pour connaitre les différentes restrictions sur la longueur du bus. 
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?