Questions fréquentes (FAQ)

Poser une question

Quelle est la longueur maximale du câble de raccordement des automatismes de refermeture ATM ?

Automatisme de fermeture ATM3 et ATM7


Pour ce type de produits, les sections de câbles possibles sont : 2,5 mm² et 1,5 mm².

Nous préconisons des sections de câble de 2,5 mm² pour une application longues distances.

En supposant que la tension du réseau soit bien à 230V :
La conception des ATM (3/7) tolère un chute de tension d'environ 5%.
En tenant compte de la chute de tension des câbles:
- pour 2,5 mm² une longueur maxi d'environ 800 m et pour 1,5 mm² une longueur maxi d'environ 450 m.

Complément d'information pour le calcul des chutes de tension en consultant le guide technique en ligne cliquer ici
Cela vous a-t-il aidé ?
Que pouvons-nous faire pour améliorer l'information ?